Hi TI:
我现在使用TPS2491实现设备热拔插保护功能。设备在拔插上电过程中功率为24V@5W左右。在正常使用过程中会达到24V@50W。请问各位工程师,我在设计POWER Limit时,是需要按照上电功率计算还是最大负载计算。
PS:我目前是按照10W来设计,正常工作中并未发现有异常。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi TI:
我现在使用TPS2491实现设备热拔插保护功能。设备在拔插上电过程中功率为24V@5W左右。在正常使用过程中会达到24V@50W。请问各位工程师,我在设计POWER Limit时,是需要按照上电功率计算还是最大负载计算。
PS:我目前是按照10W来设计,正常工作中并未发现有异常。
user4647152 说:Hi:
麻烦问您一下,这个器件如果电流限制低的话会有类似过流保护的机制吗?我目前电流是按照最大来设计,功率是不是也应该按照最大来设计,这项设计到Vprog的输入电压设计。
你好,
那是必须的,你直接用我贴的附件中的excel来设计好了,自己算太麻烦了,谢谢。slvc033h.zip