This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54331DDAR Eco-mode 能关闭吗?

Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A, TPS562209

请问TPS54331DDAR Eco-mode 轻载高效模式能关闭吗?或有对应不带这个功能的IC推荐吗?

问题描述:

我使用TP54331 DC-DC降压电路

输入:6.4V电池供电

输出:3.9V

当电池电压下降到5V以下时,系统进入睡眠模式,电流为微安级,此时TP54331进入了Eco 模式,输出不正常,才2伏多还一直跳动。系统电流增大到100mA输出恢复正常。

  • eco mode是默认的,无法关闭,在eco mode下,输出电压应该也是正常的,不应该是2V多一点
  • 现象补充:

    当输入为4.4V,空载时,输出在1.8-3左右跳变,不正常 ,量测COMP脚电压为1.61V

                             带载100mA后,输出变为3.9V,正常 ,量测COMP脚电压为0.965V

    如果将输入电压慢慢往上调到5.3V,空载输出电压能恢复正常,输出为3.9V,comp脚电压为0.6V。好像跟输入输出的压差有关系,不太明白问题到底出在哪里?

    另外手册上说明的是此电压应该要低于0.5V才进入了Eco模式,好像跟观察到的情况有点不符。


  • Eco-mode不能关闭,你的问题和Eco-mode应该没有关系。
    你的原因应该是输入电压过低,芯片内部被最小关断时间限制,所以才会出现输出电压不稳的问题。
    建议你用示波器看下波形,不要用万用表,这样便于问题的定位
    对于进入Eco-mode,主要看电流是否低于 160 mA (typical),然后Comp脚电压才会被锁在0.5V

  • 跟输入电压低有关系,应为输入电压升高,输出就会稳定在3.92V,但是芯片手册上并没有说明输入与输出压差范围允许范围。

    跟带载也有关系,应为带载100mA,输出也会稳定在3.92V,但量测Comp脚电压并没有低于0.5V。

    不知道问题出在哪里,输出波形肯是有很大的上下尖峰的。

  • Hi
    建议你确认一下, 当输入4.4V时,芯片是否已经达到最大duty了,芯片处于开关状态,所以输出不稳定。(芯片建议最大duty小于91%)
    这个芯片应该不需要再空载时增加负载来稳定,对于电池供电的芯片,后续建议你尽量选择duty100%的芯片,例如TPS62130A, 甚至升降压芯片。
  • When the peak inductor current is lower than 160 mA (typical), the COMP pin voltage falls to 0.5 V (typical) and the device enters Eco-mode. When the device is in Eco-mode, the COMP pin voltage is clamped at 0.5-V internally which prevents the high-side integrated MOSFET from switching.

    Comp电压是被锁在0.5V,不是低于0.5V。

    另外你看下boot电容两端的电压有没有小于2.1V, 如果是的,那问题就是压差过小导致

  • 你这个问题解决了吗 ? 我也遇到这个问题了
    求解
  • 我现在就是输入6.4V 输出5V 但是低于6.4V 输出就不稳定 ,需求是6V 关机 所以和你的情况很相似 你最后怎么解决的
  • 建议换成duty100%的芯片方案。

  • 就只能换芯片了 这个芯片是调节不到了~~
  • 你好,输入电压这么低可以选一个12V的芯片了,比如TPS562209,谢谢。