This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢!
BATFET是指原理方框图中的Q4吧,主要是功率路径管理,
1. 当电池过放或者电池不在位时,负载系统仍然可通过USB或者ADAPTOR来供电,避免在电池过放时因电压过低而开不了机。
2. 当USB或者ADAPTOR的输入电流不足供给系统的负载,如果电池在位,可通过打开这个开关给系统补电,也就数据手册里面说的supplement mode。
另外,关于功率路径可参考下面的文章:
www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp
非常感谢你的回复,我现在就面临一个power-path的问题,device插着充电器没事,一拔掉就重启。现在怀疑就是这个BATFET没有正确配置,我得仔细看看你发的文档。
device插着充电器没事,一拔掉就重启。
输入电源不在位时,CHARGER应当会检测到并打开BATFET来给系统供电,建议再看下BQ2419X的数据手册,很有可能是寄存器设置的问题