Other Parts Discussed in Thread: UC3879, LM358
请问下师兄们,我使用UC3879给驱动全桥逆变,想要输出占空比可变的方波。
我的接法是,在COMP和EA-接入10K反馈电阻,ADC+跟随器(LM358构成),跟随器输出(LM358OUT)串入10K电阻,再接入EA-端,相当于用UC3879的内部运放构成了减法器,低频传递函数是EAOUT=5-LM358OUT。另外UC3879工作频率是200K,电压模式,驱动输出经过驱动变压器隔离,再驱动MOSFET。
outb和outc使全桥逆变正向工作(形成导通角A),outa和outd使全桥逆变负向工作(形成导通角B)。
理论上ADCout固定,导通角A 和导通角B也固定。
遇到的问题是,当ADC输出2.2V,理论即是内部误差放大器输出2.8V,导通角A和导通角B均有抖动,导通角A在1.53us变化,导通角B在1.2us化,导通角A的min和max最大相差180ns。为什么会抖动这么大?我测试的是IC的输出引脚。