This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ76940电池均衡的问题



设计14节电池,上图是局部电路图,我想问均衡电流是多大,怎么计算的?是大于等于电池端电压除以2K吗?现在MCU的算法设计是均衡的阀值是50mV,并遵守每一组电池相邻的两个电池不能同时均衡的原则,但是没有考虑功耗,也不知道怎么考虑功耗问题,算法就是找出14节电池中电压最小的和最大的,如果两者差大于50mV则在每一组中一一比较谁是最大值,需不需要均衡,比如电池1到5电压值分别是3.0V  3.01V  3.02V  3.03V  3.04V,则这一组都不需要均衡,即寄存器cellball1=0;电池6到10电压值分别是3.05   3.06   3.07   3.08   3.09,则3.09最大,电池10均衡,则电池9不能均衡,之后是电池8均衡,则电池7不能均衡,之后是电池6均衡,所以cellball2=0x15;电池11到电池14电压值分别是3.07  3.08  3.09  3.06,则电池13均衡,电池14不能均衡,电池12也不能均衡,之后是电池11均衡,所以cellball3=0x05.

现在是每250ms,即每个ALERT PIN高电平时判断一次均衡,这里电池的模式分为充电模式   待机模式  和放电模式    待机模式即是负载关闭或者断开的时候    程序里设置的是待机模式和充电模式时会有电池均衡流程,但是效果并不好   待机一个晚上   电池的电压都减小了  但是电池间的电压差并没有缩小   甚至是增加了    不知道这是什么原因    还有就是均衡流程和均衡的时间我这样设计正确吗?

  • 问题纠正:上面的问题中的电压差增加的问题是由于程序里把均衡寄存器cellball的位弄错了的原因导致的,现在改正过来了,实验验证电压差是减小的,但是均衡的时间需要很长,我想知道均衡的电流是多大,电路中RC=1k Cc=1uF BQ7694内部的均衡FET的内阻RDSFET最小是1欧姆 典型值是5欧姆 最大是10欧姆 均衡并联的电阻是多少呢?怎么计算均衡电流