This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LDO和DCDC



LDO和DCDC都会提到一个问题就是瞬态响应,按照我所理解的就是当负载时数字电路时,内部开关管的状态切换会导致电路瞬时提供比较大的电流,所以此时的电源芯片要能识别这个过程,从而做出自己的相应,按照这个来讲,那应该越快越好。

请问瞬态响应是这样吗?如果是,那对于芯片的控制方式(控制环路)来讲,是电流模式好,还是电压模式好。

谢谢。

  • 负载在瞬间变化时,电源维持输出的能力(主要为电压恒定)就是瞬态响应。要维持电压恒定,采用电压环
  • Hi
    动态测试是指电源负载瞬间跳变时输出电压上冲或者下拉的变化,一般要求变化尽量小。
    你所提到的数字电源供电包括I/O口,主要看电流变化的大小,如果很大可以选择LDO, 稳压电容不要太小。
    但是如果电流比较比较大,并且要求电压波动不要太大,建议用DC/DC(LDO也存在功耗和效率的问题),并且选择电流模式控制的芯片,响应会比较快。