您好,
我现在基于ucc28c44DR设计输入电压为AC85~AC660v,现在调试碰到如下问题:
条件:
1、VDD的电压最低为16.5v,最大为18v;
2、启动电阻设置为44K,低于这个值时VDD的电压为钳位关断模式。
问题:
1、为什么我按照TI的官网的WEB设计原理图,这个启动电阻应该是152k,但是这个阻值的电阻为什么启动不了呢?只有电流达到2ma的时候,才能启动。
2、启动后测试VREF引脚的电压,电压的最小值为4.2v,最大为5V。
3、我的这个模式是在正常工作模式下吧?可是为什么在OUT引脚输出的波形,确是一个60Hz的波形里,有若干个156Khz的波形?此时变压器开始“吱吱”响。
谢谢!