This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24160在AM335x上的使用问题

Other Parts Discussed in Thread: BQ24160, BQ24161

各位专家:

Bq24160在使用DC Adaptor(不接电池情况下)情况下,采用BQ24160内部DC-DC转换器给系统供电,出现以下不良现象:

  1. 小负载情况下,工作正常;
  2. 大负载情况下(如老的USB移动硬盘),则会出现开启后不久就会掉电的BUG;
  3. 在接电池,模拟上述2电状态操作,都工作正常;

 故疑问如下:

  1. DC Adaptor(不接电池情况下)供电,采用BQ24160内部DC-DC转换器给系统供电情况下,最大限制电流是否可以设置成2.5A,若是,如何设置?

   我在uboot中配置BQ24161时将红色部分的成B1位设置成1.  问题依然存在。

 

2  。不管是DC Adaptor(不接电池情况下)供电还是USB Adaptor供电,要想采用内部DC-DC转换器给系统供电,是否一定要接上电池才能完成应用?

谢谢!

  • 请问所使用DC adaptor能提供的输入电流是多大?没有电池情况下,系统的所有电流需要由DC/DC提供,也就是DC adator来供给,另外器件可设置输入的限制电流,请问是设置为多大的?

  • 我在uboot中配置BQ24161将Control/Battery Voltage Register设置22.  即input Limit 佛如IN input 为 1-2.5A了。还有其他地方需要设置吗?谢谢!

  • 请问所使用DC adaptor能提供的输入电流是多大?

    请问接大负载的情况下,负载所需要的电流是多大?接大负载时,充电器的输出电压是否下降,下降到多少伏?

  •    我们测试的环境状态:            DC adaptor由稳压源模拟(限制电流3.5A);

       接大负载的情况下,负载所需要的电流是多大?接大负载时,充电器的电压是否下降,下降到多少伏?===此项目需要模拟测试!

  • 默认模式下BQ24160给系统的供电电压是3.54V, 输出带大动态负载时,特别是从空载到满载切换时,输出电压会有比较大的跌落,可能使系统发生欠压保护,请监控SYS端的电压波形。如果是动态负载造成电压跌落,建议挂电池或者外接几百uF电容。