This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BUCK DC/DC相关问题求教



1. BUCK DC/DC的数据手册上一般会给出Efficiency vs. Load Current曲线图和Efficiency vs Output Current曲线图,请问一下这两个曲线图有什么区别?

2.BUCK DC/DC的同步管脚主要是起什么作用的?

3.BUCK DC/DC 的DUTY这个参数的主要作用?

  是输出电压<输入电压*DUTY吗?另外芯片的效率是否会影响芯片的输出电压?

  有没有比较详细解释DC/DC各方面参数的文档?最好是中文的,谢谢!

  • Hi
    Efficiency vs. Load Current曲线图和Efficiency vs. Load Current曲线图是一个概念,对于DC/DC恒压输出,同样是在固定电压输出,输出电流变化带动输入电流变化,同时效率也不同,所以很多时候datasheet会给出Efficiency vs Output Current曲线图。
    BUCK DC/DC的同步管脚,可以通过外部CLK使得电源频率和系统频率一致。
    Duty是驱动输出控制MOS 开和关的比例,驱动输出高,MOS导通,低不导通(NMOS), 占空D约等于输出电压/输入电压(在忽略MOS Rdson,电感DCR的情况下,以及续流二极管压降等,可认为是等于)
  • Hi
    Efficiency vs. Load Current曲线图和Efficiency vs. Load Current曲线图是一个概念,对于DC/DC恒压输出,同样是在固定电压输出,输出电流变化带动输入电流变化,同时效率也不同,所以很多时候datasheet会给出Efficiency vs Output Current曲线图。
    BUCK DC/DC的同步管脚,可以通过外部CLK使得电源频率和系统频率一致。
    Duty是驱动输出控制MOS 开和关的比例,驱动输出高,MOS导通,低不导通(NMOS), 占空D约等于输出电压/输入电压(在忽略MOS Rdson,电感DCR的情况下,以及续流二极管压降等,可认为是等于)
  • Efficiency vs Output Current曲线图 的Output Current是DC/DC芯片提供给负载的电流吗?
    Efficiency vs. Load Current曲线图的Load Current是电源提供给DC/DC芯片的电流吗?
  • Hi
    DC/DC输出的电流,也是负载电流。
  • 效率不会影响输出电压的大小,输出电压由反馈电阻的大小来决定。