Other Parts Discussed in Thread: TPS65131
采用TPS65131进行5V转±12V电压输出,进行短路试验发现两路电源会相互影响,具体现象是:
1、对+12V进行短路试验,发现-12V电源输出电压会漂,结束短路试验,+12V可以正常恢复输出;
2、对-12V进行短路试验,发现+12V电压输出正常,但是技术短路试验后,-12V电压无法恢复输出,必须重新上电才能恢复输出。
针对此问题,有没有什么解决办法?能否将芯片的内部详细框图发一份呢,看看究竟为什么会出现上述问题。