您好!
用-1000mA电流校准之后,同一台load设置1000mA放电,BQStudio显示电流为-1004,无法校成-1000,load调成其它大小的电流,BQstudio显示的也都偏大4mA左右,这可能是什么原因?即使用-2000mA,或者-3000mA的电流校准,BQStudio显示的电流都会偏大4mA左右。但是CC Auto config的bit2或bit1任一置0即可正常校准,不会出现用-1000校准,结果是-1004这种情况。
同样方案,另一个项目的板子却没有这个问题,请问是什么原因,量产后BIT2或者bit1其中一个置0会有什么不良影响吗?