This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC28700开关噪声太大,纹波太大

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

调试UCC28700反激开关电源,指 标为:输入150~450V,输出15V/1.6A,

输出纹波在满载时,约有10%*Vout的纹波,远远超出指标要求,请问有什么办法优化吗?谢谢!

  • 亲;首先图挂了,看不到。建议再传下。
    其次;如此噪音超标;除非是非常特殊结构;从来就与原理没任何关系。完全PCB问题或缺X电容。说白了;没有用单点连接方案,随意布线导致或冷热地没有退耦。
    只此两个原因,建议修改下吧。
  • HI
    重点关注Layout, 将电路和纹波传上来看一下,不排除有包含测量问题。将以在输出增加0.01uF~0.1uF的陶瓷电容并联。
  • 首先我觉得我的PCB布局应该是很优化的,关键部分完全是按照DATASHEET上的建议走线的;其次我的测量纹波的方法应该也没有问题。

    我的输出端只接了一个270uF的电解电容及一个0.1uF的瓷片电容,可能去噪声的能力不太够,不知道是不是这样的

  • 你这贴的所有图都看不到哎!亲。。。。
    建议用JPG格式再发下吧。

    另外;对于反激电源,即便按你说的;输出电容不大;典型噪音峰值不会超过250mV。