我是使用2个BQ76930的AFE加一个STM MCU
我在MCU power on或reset时, 有时候会发现
在做完所有外设的初始化之后, 去读取ADCGAIN1, ADCGAIN2, ADCOFFSET register时
发现有时会读取失败(error or time out)
请问一下这会是什么问题
Thanks
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我是使用2个BQ76930的AFE加一个STM MCU
我在MCU power on或reset时, 有时候会发现
在做完所有外设的初始化之后, 去读取ADCGAIN1, ADCGAIN2, ADCOFFSET register时
发现有时会读取失败(error or time out)
请问一下这会是什么问题
Thanks
1. 在datasheet第23页,有个400ms延迟时间,如果您的延迟时间设置有误,
那么会引起读取失败的问题。
==>
这个是指变成normal mode到读取VC1~VC10 register之间至少要有400ms的delay吗?
目前遇到的问题是在adcoffset, gain1, gain这几个registers时就有时候会有问题
而且我在读adcoffset, gain1, gain这几个registers之前已经有先delay 500ms了
2. 在datasheet Figure 6-1 I2C Timing,建议您确认下您的I2C时序是否有问题。
==>
我是用STM HAL library的HAL_I2C_Mem_Read()去读I2C, 要怎么确认I2C时序?
另外, 这个问题不是百分之百发生,
是有时候在power on/reset时发生, 相同的power on流程会有不同的I2C时序问题?
HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Mem_Read(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint16_t MemAddress, uint16_t MemAddSize, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
Thanks