我方案采用的四颗磷酸铁锂电,过放和过充门限分别为2.0\3.7,放电电流最大门限为12A,目前USB转GPIO与目标板可以正常通信,在配置BQ77910A时有以下问题:
1、BQ77910A编程界面只有BQ77908和BQ77910两选项,实际使用芯片型号为BQ77910A,此处选择BQ77910是否就可以适用BQ77910A
2、我的方案采用四颗电芯,是否要配置电芯的颗数,界面上好像没有看到;
3、对电池过充电压、放电低电压保护门限、放电电流保护门限,温度保护门限应该如何配置不太清楚,界面上的寄存器太多,不清楚应如何才能正确配置;
4、对电芯的保护,除以上提到过压、欠压、电流、温度保护外,是否还有其它功能 要配置?