This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq34z100进行电量自学习失败,求大神们指点

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

6114.电量管理.zip具体试验方法如下:芯片是bq34z100-g1,实验对象是:12V 2.6AH超威蓄电池 预实现功能:实现底电量报警及电量指示

做这个实验时没有用ti的评估板EVM,是自己按照芯片资料的电路设计的一个电路,电路图见附件截图;

具体参数设置见附件截图:基本思路将12V电池看做6节2V电池串联,以此得到chemid,然后再进行电量自学习,后面用单片机读取电量进行电量指示;

遇到的问题:一开始将12V电池作为4节3V电池串联,在进行chemid获取步骤时无法获得匹配误差小于15%的chemid;后面将12V电池作为6节2V电池串联得到了一个匹配误差为14.08%(<15%)的chemid; 将这个chemid烧录进芯片然后按照电量自学习步骤先校准CC offset 然后校准 board offset,后面按照实际电流电压校准电流和电压; 然后用放空的电池进行充电实验打开Itenable,按照4s间隔log数据;VOK FC QEN都置位充电过程中full charge capacity一直是0 ,update status一直为04,静置3h以上VOK归0,update status依然为04,放电过程中 full charge capacity随着时间更新不过更新到1000mAh时停止更新;  由于上述问题未解决后面的步骤也就没有进行

所测数据及参数设置见附件

烦请大神们帮忙查看问题所在,小弟万分感激  谢谢