先上图,我们准备使用tps562201作为DCDC芯片,12V转5V,先做了一块demo板进行评估,某宝买的芯片、电感2.2uh最大IDC支持4A,demo能直接输出5V,没有问题,先说工作正常的情况,再说不正常的情况。
测试工具:万用表,直流电源,电子负载。
正常情况:
1、直接输出稳定5V,接电子负载,电流调到1A,此时显示电压4.98V,稳定工作;
2、不接任何负载,万用表直接测量输出端电压,5V稳定;
不输出或者烧坏:
1、直接对输出两端短路,此时没有发热,直流电源输入端没有电流;
2、电子负载从1A调到1.6A,此时电子负载显示不是5V,只有1V左右,来回测试几次,芯片就烧坏了,输出12V;
3、接上电子负载,然后再给输入端供电,此时出现短路,直流电源电压被拉低,测试几下,芯片内部短路直接烧坏;
怎么会出现这种烧坏的情况,都烧坏好几个了,是哪里出了问题?不像是电感进入饱和状态。