This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM2662接运放 只能提供到-3V 问题

Other Parts Discussed in Thread: LM2662

大家好,我设计了一个 ADC转换器的前置电路

采用LM2662提供 -5V,供给到AD8138AR这个运放的负电源。

可是上电后, LM2662的+5V 输入没有问题, AD8138的+5V没有问题。 但是 测量 LM2662的-5V输出,只有-3V,

LM2662的负输出负载只有一个AD8138,怎么也无法提供到-5V呢?

  • 我把AD8138芯片摘掉后, 测量 LM2662是可以提供到-5V的。
    可是就只有AD8138一个运放,怎么都带不动呢。。。
  • Hi
    看一下AD8138的电流需求是多少? 这个芯片带载能力只有200mA,并且因为内阻,带载200mA可能偏差都在0.6V左右,也就是会输出-4.4V左右。
    如果电流需求明显小于200mA,用电子负载确认一下。仍然只有-3V, 将chargerpump电容C34改到47UF陶瓷电容,这个电容影响带载能力。并且可以改到150kHz频率,这样功耗虽然大一点,但是内阻相对小一点。
  • Hi
    芯片输出增加了输出电容,在增加LC,这一点也需要改过来。输入输出选择低ESR陶瓷电容,尽量靠近芯片脚。
  • 好的,谢谢你的建议,我已经把电容改为220UF 的固态电容了,频率还没有改到150HZ ,但是现在已经可以到达-4.5V了
  • Hi
    一般用47uF即可,采用低ESR陶瓷电容。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。