大家好,想请教关于 AD6645工作的问题
我根据AD6645 PDF中的推荐电路,自己做了一版:
经过测量, AD8138 正电压为5.1V, 负电压为 -4.5V (负电压由LM2662产生)
AD6645的采样差分时钟 enc 由 FPGA的 差分管脚输出 进行驱动。 同时 FPGA通过AD DRY信号进行数据采集并传输。
开始测试:
图中R19 甩空,不接任何信号,AD采样结果 是 8191
R19接GND,AD结果是50左右(很小)
R19接 本电路板的5V电源 , AD结果 仍然是 8191(与甩空结果一样)
R19接 由本电路板5V通过两个10K电阻分压后的端点(2.5V),结果也还是8191。
十分奇怪。
现在有点懵了。。请问怎么排查呢?谢谢!