升降压芯片 LM5118 16v-36v输入 20v输出 输出最大电流能到2a 输入20v 输出不到500ma时效率83%左右 由于空间芯片摆放较密集,正反两面放置芯片 温度能到六十多度 想把温度降下来 请问有什么方法吗 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
升降压芯片 LM5118 16v-36v输入 20v输出 输出最大电流能到2a 输入20v 输出不到500ma时效率83%左右 由于空间芯片摆放较密集,正反两面放置芯片 温度能到六十多度 想把温度降下来 请问有什么方法吗 谢谢
Hi
扩展PowerPad散热面积,如果是四层板可以利用中间层的GND。
选择尽量小Qg的MOS,或者适当降低一点频率(300kHz左右)。
结合上述多方面调整,如果是效率偏低,还要注意电感的选取DCR.
60摄氏度略微偏高,webench仿真的结果是效率89%左右,芯片温度48摄氏度,你也可以借助这个在线工具来对寻找问题所在。