This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

同步整流降压,输出的电压为零,占空比为零可以吗,

  • 上面链接的帖子回复比较多,建议您详细叙述您的问题。一般来说,占空比是大于0.
  • 理论上没有问题。但是;由于控制精度问题;需要认为设置一下。
  • 电路结构就是同步整流,有一个恒流控制回路,当我输出短接,测恒流充电,同步整流的上下管驱动不互补,中间有下管连续是高,上管连续是低的情况,周期出现这种情况,但是恒流的大小是正确的,如果输出加一个电阻,再恒流充电,波形就正常了,这样有电阻输出电压不为零,占空比就大于零了
  • 图中是我输出0.2欧姆电阻时上管的波形,这时占空比很小,接近于输出短接占空比为零的情况,由图中可以看出上管被控制回路控制的导通时间需要的很小,图中凹进去的部分,上管都好像没有完全导通,进入线性区了。如果我输出加一个几欧姆的电阻,上管的波形是很稳定的方波。出现这样的情况应该是电感的原因对吗,怎么解释呢?