我们将在春节假期期间对网站进行维护,可能暂时无法访问,同时工程师回复将有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

智能可穿戴解决方案问答集锦

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490, BQ25120A, CC2541, CC2640, AFE4900, AFE4410, BQ24040, BQ25120, TMP116, TPS61046, TPS62742, TPS62743, OPT3001, OPT3101, OPT3006, OPT3007, DRV2625, HDC2010, HDC1010, HDC1080, TMP126, LMP91000

智能可穿戴解决方案问答集锦

网友问题 TI 回复
请问专家TI推出哪些可穿戴解决方案? 主要是光电心率,心电,体温,及电源等方面的方案。
穿戴设备待机很重要,能做到nA级别吗? 参见PPT,内部提及的电源产品静态功耗都可以做到nA级别
电池都是铝电池吗? 锂电池居多
采购周期一般多长时间? 可以找到你这边的代理商,了解交货时间
乐心医疗去年净利大降七成,核心业务可穿戴设备毛利率下滑,那么未来可穿戴设备发展趋势还乐观? 依据目前市场反馈看,可穿戴设备的发展和大数据以及云分析相结合前景还是很被看好的。
为什么开了检测心跳的会很耗电? TI的AFE44XX系列产品都是主打低功耗,一个PRF工作周期内消耗掉电流仅仅30uA。
参考设计准确性大吗? 你好,参考设计仅仅作为参考,TI不保证在客户实际产品中的测量精确度。
续航问题怎么解决啊? 1. 降低器件功耗 2.使用大容量电池
一般可以借助的设计工具有哪些? 针对电源产品可以使用Webench在线仿真工具,针对AFE44XX产品,TI开发了专用的GUI简化初期调试。
仿真工具和主流的有差距吗? 针对电源产品可以使用Webench在线仿真工具,针对AFE44XX产品,TI开发了专用的GUI简化初期调试。
TI提供的有专用可穿戴设备的芯片么? TI可以提供从电源到生物传感以及环境监测全套解决方案。
针对穿戴设备的小型化,如何解决电池充电精度问题、续航时间等? 充电精度与Charger IC的充电电流以及充电电压检测精度有关,TI的Charger IC可以保证较高的充电电流精度。
TI提供的有涉及参考方案么? 参考一下可穿戴设备的参考设计:
都是用锂电池吧? 大部分用的都是锂电池
目前的可穿戴设备有哪些不足? 1.目前都是基础检测功能,不能很好的做出医疗前期检测 2. 电池续航能力有待提升
WEBENCH能做可穿戴设备的方案设计么? Webench可以做鱼电源相关产品的仿真
TI智慧可穿戴解决方案中的智慧体现在哪些方面? 心率,血氧检测,运动检测,疾病预防等
检测心跳是通过什么方式? 检测到生物信号之后,依据心率算法检测出心率。
目前所有电子设备的通病是续航能力,那么是否有方案可以进行完善? 1.提高电池的容量;2.降低IC的静态电流;3.降低MCU的工作频率
功耗问题如何优化? 降低IC的静态电流,优化算法减小算法消耗的能量
可穿戴设备带NFC功能么? 目前有些可穿戴设备有NFC功能
TI的可穿戴方案有哪些完整的方案呢? 请参考如下链接www.ti.com.cn/.../overview.html
可以测心电吗?貌似心电需要长时间观测才行。 可以测量心电,如ADS129X系列
能否脱离手机独立使用? 目前Smartwatc可以脱离手机但是Smart Band一般要搭配手机使用。
只有手表这些吗?有没有什么创新? 其他穿戴设备如智能衣服,智能耳机等
TI的可穿戴设备主要业务在哪里呢?有哪些方案? 你可以参考以下链接实时了解TI在可穿戴上的才考设计:www.ti.com/.../overview.html
可穿戴衣服有什么功能? 检测人体心跳,体感温湿度等
感觉手环的灵敏度不够啊?是传感器的原因吗? 一般是算法和传感器结构设计等有关
TI的可穿戴设备方案在超低功耗方面有哪些技术呢? 电源IC提供超低静态电流产品,对于AFE44XX系列产品,我们提供动态管理功能,降低功耗
可穿戴设备的防水等级有多高? 防水主要是密封设计要求,和IC关系不大
现在有没有医院采用智能穿戴设备数据来诊断的例子? 有针对医疗的产品AFE4490
TI会提供传感器的算法吗  不提供,TI有第三方合作伙伴可以提供相应算法支持,你可以联系TI代理商获取更多信息
为什么智能手环容易坏?存在哪些技术缺陷? 一般是手环制作材料的损坏,技术上主要是续航能力和算法精度有待提升
可穿戴设备在充电过程中,对电池做了哪些保护措施? 一般是过压,过流保护,具体可以参见Charger IC
可穿戴都需要电池,怎么保证安全? 可穿戴设备电池容量较小100mAh左右,安全隐患比较小
TI的可穿戴设备有哪些传感器呢? 生物传感,温湿度传感,红外传感,环境光传感,加速度传感等
如何对穿戴设备进行校准? 通过算法进行
智能手表的导航精度怎么样,能确保小孩导航到正确的路线么? 这与使用的GPS定位有关
监测预警的可信性有多高? 取决于算法精度和测量精度
有没有融入测量血糖的装置? 目前血糖有分立的解决方案,没有集成化方案
可穿戴产品有哪些产品形态? 智能手环,智能手表,智能服饰,智能耳机,VR等等
穿戴设备能够达到医疗级别吗? 有针对医疗级别产品AFE4490
针对穿戴设备的充电管理方案的效率怎么样?功耗可以做到多低? 参考PPT内介绍的BQ25120A和BQ2510X产品
能否脱离手机使用? 智能手表可以脱离手机,智能手环一般需要配合手机使用
采样的数据精准度能通过哪些优化进一步提高? 1. 传感器结构设计; 2.提高算法精度;
如何在设计中考虑可穿戴设备的防潮、防水、防强力? 这与结构设计关系较大
国内的可穿戴设备鱼龙混杂,其核心技术都大体相同吗? 信号检测的原理相同,但是信号的精度,算法精度有区别的
TI在可穿戴设备的充电有什么方案? 参考讲解PPT
到底有多智慧? 心率,血氧检测,运动检测,疾病预防等
耐高温低温吗? 基本上芯片的工作温度范围在:-40-85℃之间
环境光检测很重要吗? 可以提升穿戴设备的用户体验
设计中考虑哪些难点? 体积、功耗
电源的电池是TI自己研发吗? 不是,TI只提供充电管理芯片
TI是不是有可穿戴设备的集成MCU了? 有针对穿戴设备的蓝牙无线产品CC2640/CC2541等
体积有多小? 参考PPT中介绍产品Size
锂电池管理芯片最小封装是什么的? 参考PPT中介绍产品Size
TI卖产品还是只卖芯片? 芯片
心率方案有资料吗? 参考一下链接:www.ti.com/.../overview.html
Apple Watch苹果智能手表应该属于最初的智能穿戴设备吧? 是的
可穿戴设备的内置电池能否采用太阳能或身体热能来充电,这方面能否给予好的建议,还有就是  目前有没有新型的高容量电池 目前这种方案不多
ti提供相关设计方案么? 提供,参考PPT中介绍的参考设计
测量睡眠通过什么原理,感觉不精准? 这个主要是通过算法进行识别
可穿戴设备集成了几种传感器? 目前通用的传感器有加速度传感器、生物信号传感器、温湿度传感器等
可以无线充电吗? 可以,参考一下链接:www.ti.com.cn/.../pmp11311 
太阳能发电效率很低,估计很难集成到可穿戴设备。 目前此类方案产品不多
环境光用在什么地方? 需要做环境光强度检测场合
采用了蓝牙4.0? 目前是蓝牙4.0,TI最新的无线产品集成了蓝牙5.0
采集频率有多高? AFE44XX采样频率可以调整
目前都可以实现哪些功能,比如测量心率,还有哪些自动能测量出来的? 这主要却决于算法支持的功能
内部结构能解释下吗? 参考PPT内对AFE44XX系列的介绍
TI比其他芯片的优势在哪? 精度、功耗、面积
LED驱动是自驱动吗? 需要LED驱动芯片
内置内部时钟是起啥作用的? 减少对外围器件的需求
这几个产品有样品吗? 有样品可以到store.ti.com上申请样片
脉搏检测是不是定时检测还是手动控制检测了?不可能实时检测吧? 手动控制检测
TI有好的电池管理方法吗 ? BQ25120A和BQ2510X产品,更多电池管理方案参考以下链接:www.ti.com/.../overview.html
封装大的是不是精度更高? 精度和封装关系不大
AFE4900相比4410有哪些改进和特色? AFE4900集成了PPG和ECG功能,AFE4410目前支持PPG
手表和手环都不防水?可以解决吗? 这个主要是结构设计密封问题
3路准确性更高吧? 是的
医疗级别和可穿戴级别有哪些差异? 可靠性、抗干扰能力
血氧的测量除了光电采集原理,还有其他方案吗? 目前主流方案都是采用光电
可穿戴式设备的特点是什么? 体积小,续航时间长
PPG信号精度多少?有几路? 4路LED输出,3路PD输入
这长期配带对人体有没有伤害? 没有
ti 提供相应算法吗? 不提供,TI有第三方合作伙伴可以提供相应算法支持,你可以联系TI代理商获取更多信息
AFE4900有应用电路吗?有成熟的demo 吗 有,到www.ti.com
可以介绍下算法吗? 你可以联系TI的代理商获取第三方算法的支持信息
可穿戴产品怎样实现低功耗? 从器件选择上尽量选取低功耗产品,同时MCU做到很好的功耗控制
对人体有辐射伤害么? 没有
PPG测量,我是不是可以1s左右,cpu唤醒一次? AFE4410集成了128个采样点的FIFO,如果采集频率合适,可以做的CPU 1秒唤醒一次。
如果要做DEMO,想要申请样片,可以申请吗? 可以在store.ti.com上申请样片
可穿戴产品是否是通过PMU还是使能端实现低功耗? 一般是通过使能端实现低功耗,PMU应用不多
如何做到运动抗噪? 一般是检测运动频率,从而消除运动带来的干扰
续航能力如何解决? 降低器件自身功耗,采用能量密度更高的电池
静态状况下和动态状况下测量差异大吗? 会比较大
抗运动消噪算法,TI有吗? TI自身不提供算法但是TI有第三方合作伙伴可以提供相关算法,你可以联系TI代理商获取更多信息
升级或硬件调整方便吗? 硬件升级喜欢i需要做相应的寄存器设置即可
有没有单心率测量的产品? ADS129X可以作为心率检测产品
运动抗噪用的什么算法? 通过运动算法计算出运动频率从而在获取信号中剔除掉相关频率成分内容
去噪声怎么提高? 通过RC滤波
对电压的要求是怎样的? 3.3v或1.8V供电。
工作流程中,采用I^2C总线,有何优势?别的总线对比下 主要是考虑到现在很多的主控是I2C总线。我们现在的新产品有SPI和I2C,客户可以根据需要选择。
塑料材质戴久了不舒服,请问可以怎么改进? 可以使用更高级的皮质材料
TI在电池管理上有什么解决方案么? 参考BQ25120A以及BQ2510X以及BQ24040产品
可穿戴产品如何实现低功耗?PMU还是控制DCDC的使能端? DCDC使能端控制,当然你也可以认为是在MCU内部做了PMU功能实现低功耗
红光和环境光的相似度比对来提取有用信号吗? 红外光Phase信号与环境光Phase信号相减提取出有用信号
ti有什么超低功耗mcu,解决待机时间问题? 可以参考CC2652系列产品,针对可穿戴市场
可穿戴产品主要有哪些功能? 心率,血氧检测,运动检测,疾病预防等
能耗值会不会越来越低? 功耗越来越低是目前可穿戴设备的一个需求
目前可穿戴方面有大数据的应用吗?相关案例呢 目前主流趋势是通过云端对采集到的数据做分析
一个周期分为四相,是采样一个周期四次的信号然后拟合吗? 应该是一个周期内采四个不同的信号。对一个信号而言,一个周期只采一次。
运动抗噪效果大吗?是硬件降噪还是软件处理? 主要靠算法,但算法的前提是需要更好的信号采集。
采样环境光的作用是? 在后续计算中将环境光剔除掉
环境光采样,白天和夜间怎么区分的? 环境光采样Phase与白天和黑夜关系不大
可穿戴设备的数据如何保存?是存在本地?还是云端? 一般会上传云端做大数据分析
TI提供完整算法的代码吗?是否提供软件技术支持 TI可以提供基本的数据采集例子。具体的算法由第三方提供。
TI提供哪些低功耗的MCU供可穿戴设备使用? 可以参考我们的PPT中列举的CC2652系列产品
可穿戴设备的数据如何保存?是存在本地?还是云端?存在云端的话,数据传输方式是什么?有掉包现象吗 一般般数据会保存到云端或者是手机中,通过4G或者Wifi将数据存储到云端
传输方式就是蓝牙啊? 是蓝牙
对于穿戴设备,是否有无线充电或者采取光照来获取用电的解决方案? 无线充电方案可以参考如下链接:www.ti.com/.../PMP11311
TI是否有一套完善的方案?可否免费下载,或者demo提供? TIDA00011
占空比如何调节? 通过调节LED显示时间
可穿戴设备自己有没有内存啊? MCU会带有一些存储空间,但是存储空间有限
占空比减小,采样到的信号不是更少吗,怎么兼顾采样准确度和功耗? 是,占空比小,信号相应的就小,但这是针对整个周期而言的。在发光和ADC采集的瞬间,信号幅度其实是不变的。
可穿戴一般采用什么无线传输方案? 采用蓝牙进行数据传输
动态节能原理是? 功耗主要在LED发光驱动电流。AFE44XX采用脉冲发光并采集,调整脉冲的长短来减小平均电流,从而降功耗
穿戴设备目前的主流案例是什么?技术难点在哪里? 主流如Apple Watch,小米/ fitbit手还等。主要难点在续航能力以及与真正疾病预防检测相结合
可穿戴设备的数据是存储在自己的内存里面吗? AFE44系列提供的FIFO存储量有限,数据一般是存储到手机或者云端
穿戴设备采集的数据存储多久的会被覆盖掉? 可以上传云端对数据做长时间保存
当人体运动手上出汗时会不会影响LED发光采样? 有一些影响。TI可以提供一套自适应算法,可以根据信号大小,实时调整LED电流,增益电阻,使信号范围更合适。
低电流信号如何测量? 使用TIA将电流信号转换为电压信号再进行测量
动态控制可以降低35%的功耗。 应该还可以降更多。
可穿戴设备的电池容量是多大啊? 50mAh到300mAh之间
uA的信号示波器就可以测量。 uA信号示波器很难测量,通常要经过放大处理之后才可以测量
可穿戴设备应该集成更多的功能,TI有没有提供相关的参考设计方案? 你可以参考以下链接实时了解TI在可穿戴上的才考设计:www.ti.com/.../overview.html
占空比的设置和哪些配置或需求有关? 信号的质量,发光电流等
频繁的脉冲功率会不会产生辐射? 不会,要实现辐射功率和频率都有要求
可穿戴设备的兼容PD吗? 光电信号采集就是需要用到PD
PD模型怎么确立? 可以通过PD的供应商了解PD的参数信息
穿戴设备精度多高?特别是测量脉搏等方面。 精度与原始信号采集以及算法处理均有关系
功耗问题除了电池储能有限,在硬件和算法上能做哪些优化设计? 硬件上使用低功耗的设备,算法上引入更高效快速算法
穿戴设备的连接采用蓝牙还是WIFI好? 目前大部分可穿戴设备是使用蓝牙连接
可穿戴设备的待机功耗是多少啊? 你可以将所使用的所有器件的待机功耗功耗进行叠加得出粗略的数值
电容需要很多吗? 不需要
TI提供的芯片,相比较市场上其他厂商的有什么优势? 测量精度更高,功耗更低
这个经验值是怎么来的? 可以参考TI的一些应用笔记,主要是讲放大器和ADC的驱动匹配。
穿戴设备充电时长是多少? 充电时间与电池容量以及快充电流以及截至电流大小有关
AFE44XX的ADC是多少位的? 20或22位的 D-S ADC
采样信号这么做到滤波和去噪声? AFE系列的产品内部有可调节的滤波电路存在,具体可以查看芯片手册
可穿戴设备如果是家居型用wifi比较好,如果是携带外出型蓝牙比较好。不过目前用蓝牙的居多。 目前是以Wifi居多,智能手表之类的会支持Wifi功能
数模转换精度达到多少? 模数转换精度不同产品不一样,通常AFE44系列是20或者22位
adc采样率与精度怎么样? ADC是20或22位D-S ADC,最大4KSPS采样
采样频率多少? 采样频率可以更具PRF数值进行设定
滤波器是什么类型? RC滤波
adc是sar型吗 是 D-S ADC
数据如何采集? 通过PD将光信号转化为电信号再进行放大、滤波、AD转换
DC怎么校正? 将采集到信号中的直流成分做滤除
这个滤波器的参数可设置修改?数字滤波方式吗? 可以通过编程相关的寄存器修改滤波器的参数值。RC滤波
ADC是多少位的?12还是14,不同位数的区别是什么?对结果的影响呢 ADC一般20位或者22位。不同的位数分辨率不一样。
抵消环境光有什么好处 有利于提取出心率等有用信息
采用何种滤波器?滤波器指标是多少?乘法器数量呢 AFE内部采用的是RC滤波,滤波主要是更具信号内噪声的频段进行选择RC滤波截至频率。AFE并不是处理器,内部没有乘法器。
智能穿戴与可穿戴设备到底区别在哪里? 智能穿戴设备能够对人体和环境信息进行检测,一般穿戴设备没有这些功能
模拟前端所有的功能都集成在一个芯片里面吗? 是的
DC校正的误差范围是多少? 是+/-7uA
LED采样值是如何滤掉环境光干扰的? AFE44XX系列的采样会分为几个Phase进行,有环境光采样Phase以及LED采样Phase。之后将而这采样数值进行相减,滤除环境光干扰
脉搏数据采集方法? 参见讲解的PPT,上面有关于脉搏数据采集的方法和原理
DC公式是怎么确定的? 一般来说先需要做一个初步测量,来得到DC的大小,再通过设置电流大小来抵消。
DAC转换精度有多高? AFE44XX的ADC为20或22位D-S ADC
发射会不会出现错误? 好问题。AFE44XX针对发射电路有相应的保护功能,如LED短路,开路等。
为什么是设置电流DAC校正? 保证后级TIA可以有足够大的放大倍数
直流的影响是什么? 影响到后一级TIA的增益
在电源设计上,推荐使用LDO还是DC/DC? 与供电器件自身对电源要求决定
数据采集实现是ADC转换吗? 模拟数字转换是采用ADC,数据采集使用的是PD
这个波形实测波形吗?看着很有规律 是实测波形
老师您好,44XX的采集精度是多少?如何保证在低功耗低信号的情况下避免外部及内部电源噪声等对信号的干扰,从而保证所采集调制信号数据具有一定的准确性? 采集精度取决于很多因素。AFE44XX本身可以提供约100DB的信噪比。
怎么降低可穿戴设备的重量和体积?从硬件设计角度么? 重量主要是关键器件如屏幕的质量等,体积的话就是小封装硬件产品
运动时怎么解决震动的影响? 采用运动检测算法加以优化
有没有和你们合作的第三方抗运动降噪算法公司? 有运动算法检测,您可以联系TI代理商获取更多第三方算法支持信息
AFE44系列支持几路led输出和PD输入? 不同的AFE44XX系列的产品有不同的PD和LED数目,具体可以参考芯片手册
生态系统完善度多少? 从底层硬件到光学器件模组再到整个心率检测模组TI都有完整的第三方合作伙伴可以提供支持。
直流校准有什么算法吗?可以从哪里获取相关资料? 直流校准的详细内容可以参考芯片手册上说明
DC校准算法资料在TI官网能看到吗? 直流校准在芯片手册上有详细介绍
HRM算法是什么作用? 计算心率
SPO2算法是什么作用? SPo2是血氧浓度算法,HRM是心率检测算法
相关的模块厂商在这个方案中充当的作用是什么? 简化设计难度,当然客户如果希望自行设计就不需要第三方模块厂商
第三方算法具体有哪些?是不是收费的? 你可以联系TI代理商获取第三方算法支持信息,是收费的
TI提高这个完整的方案吗?怎么获取? 你可以联系TI代理商获取第三方方案支持信息
第三方算法怎么植入TI方案 TI只是提供了原始数据信息,第三方算法是在MCU内部实现的
算法是第三方方案?软件开发难度大么? TI合作的第三方开发算法
为什么心率监测很耗电呢? 主要是LED发光,需要很大的驱动电流。
TI提供的有demo么? 可以申请Demo板,可以联系我们的代理商进行申请
TI芯片里有集成的算法实现吗? 没有
怎么减小体积,从硬件设计角度么? 芯片自身体积小,芯片外围器件的需求较少
除了资料和样片,demo板是否可以申请? 可以申请Demo板,可以联系我们的代理商进行申请
芯片集成了模拟前端的所有功能吗? 是的,包含信号采集,放大,滤波,模数转换
如果在TI芯片里做算法,会影响速度吗? 目前AFE44系列内部不支持算法编程
在算法上是直接由第三方提供,需要什么条件支持和使用? 这个需要和第三方直接谈。
开发套件可以免费申请吗? 可以联系TI代理商,免费提供
TI提供的除了芯片,会有相关的算法么? TI不提供算法,但是TI有相对应的第三方合作伙伴可以提供算法支持
采集到的数据通过什么方式保存? 可以上传至手机或者云端进行数据保存
可编程用什么? 使用I2C或者SPI进行编程
不同的手环测试到了心率不一样,怎么看哪家准确度高? 你可以使用医用级别心率测量设备作为标准进行比对
采样率可以调节吗? 可以通过设定PRF的频率改变采样速率
为什么ADC的位数那么高,16位或者24位,8位不可以吗? 8位分辨率太低
如何改变采样率呢? 通过编程PRF的频率改变测量的采样速率
内部时钟怎么作用? 使用内部时钟可以减少外围器件数目,但是内部时钟的精度不如外部时钟高
心电信号、光电信号模拟前端的医疗级别有哪些性能上的优势?有没有做过医疗上的认证? 医疗级别是经过了医疗认证的
人体静电对器件影响,如何解决? 采用ESD保护器件以及提高器件自身的ESD等级
电源方案有哪些? 充电管理,降压DCDC,升压DCDC, LDO,PMOLED驱动, LED驱动等
充电方案的重点是什么?电源的质量还是续航性? 1. 充电电流,电压精度 2. 充电过程保护措施
电源对模拟前端的噪声影响如何?会不会影响信号的分辨精度? 信号的分辨率与ADC的位数有关。DCDC电源的纹波在模拟前端的供电要求范围之内是不会有太大影响
TI的充电方案有什么特别之处么? 1. BQ25120A集成度高,较高的充电电压和截至电流精度 2. 体积小,功耗低
如何解决高精度场合ldo功耗问题? 1. 降低输入输出压差 2.降低输出电流
有无线充电吗? 参考以下链接无线充电解决方案:www.ti.com/.../PMP11311
DCDC外部还是需要电感吧? 是的,TI也有包含了电感的DCDC模组,如感兴趣可以前往TI官网进行搜索
电源模块电压多少? DCDC和LDO的输出电压是可以调节的
TI提供的充电方案,是需要购买版权,还是公开的? TI充电方案你可以直接在TI官网上搜索,免费公开
TI的充电管理方案,有哪些亮点? 1. 精确的截至电流最大保证电池充满 2.较小封装适合可穿戴设备 3.较低的功耗
手环充电带快充吗,300mA充电要充多久充满? 与使用电池容量有关,而且300mA只是快充电流到电池最高电压,后续还需要进行截至电流充电
na级信号是测量的还是算的? 测量后经过放大处理之后计算
BQ25120的优势是什么? 集成化充电方案,带有LDO和DCDC减小PCB占用面积,并且功耗低
充电电流最大到多少了? BQ25120A充电电流最大到300mA
充电管理怎样管理? 充电电流,电压,充电保护等
这个是充电和保护于一体? BQ25120A带有基本的保护功能,如果需要二次保护,TI有专门的二次保护芯片
原理图可以下载吗? 可以,你可以在TI官网搜索相关产品代码,下载参考设计原理图
温度检测精度高吗? TMP116的检测误差为+/-0.1C
BQ25120功耗怎么样? 可以参考如下链接BQ25120A参考设计以及原理图和Layout:www.ti.com/.../BQ25120AEVM
有原理图相对应的PCB图吗? 可以参考TI针对每个芯片的参考设计原理图和PCB
bq25120采用什么通信方案? I2C与主机通信
芯片对锂电池有什么要求? 主要是对锂电池充电电压,充电最大电流要求
PMP是一个系列吗? PMP是TI参考设计代码
锂电池短路保护有吗? BQ2510X和BQ25120A均支持短路保护功能
有故障保护措施么? BQ2510X有短路保护/过温保护/过压保护
电池可以无线充电吗? 可以
过流、过压,短路保护有没有? 有你所提到的保护功能
芯片内部是不是有低功耗模式? 通过使能和非使能可以实现内部低功耗
充值电流是软件调节? BQ25120A可以使用I2C进行充电电流调节,BQ2510X使用电阻进行编程调节充电电流
BQ2510有多少种封装? 只有一种DSBGA封装
怎么解决纹波问题的? 1.提高开关频率 2.使用大电感 3.使用LDO
问个问题,锂电池为什么要设置充电截至电流。不是电压到了设定值,没有压差,就停止充电了吗? 充电到CV阶段电池并没有充满,此时需要截至电流进行充电,保证电池充满
一般OLED驱动的电压是12V吗?外围元件这么少,很不错。 OLED的驱动电压与OLED屏幕供应商设计有关,具体需要咨询屏幕厂家对电源要求
TPS61046的优势是什么? 封装小,自身功耗低,输出电压范围广
可以直接用IO口驱动显示器? 可以,PMOLED的显示接口主要有I2C, SPI串口以及8080/ 6800并口
这个封装测试不好弄啊,有没有其他封装呢? TPS62742/0采用WSON封装,相比DSBGA封装便于测试
可否使用可编程硬件去做显示器的驱动呢? 显示器驱动一般高压,可编程硬件可以作为显示接口进行内容显示
电源封装那么小,散热情况如何? TPS62743系列芯片效率很高,并且指出输出电流不大,所以散热无需特别的设计
轻载效率90%很高了,待机功耗多大? 待机功耗低至360nA
屏主要使用MCU上的什么接口通讯? 与屏幕的接口有关,目前PMOLED的接口主要有I2C,SPI串口,以及8080/ 6800并口等
实际使用中测试的效率能达到90%么,对硬件设计有什么要求么?是不是要想达到这个效率就必须对其PCB布局等其他的设计要求满足才行呢? TI列举的效率就是在EVM板上测试出来的效率。这个效率与PCB layout有关系,你可以参考TI的Demo设计进行优化
ldo效率怎么样? ldo效率与输入输出的电压差有关,具体需要情况具体分析
环境光检测主要包括哪些方面? 环境光检测主要是对环境光照度检测
手环中最耗电是哪个? 屏幕显示
OPT3001目前市场上售价多少? 可以参考目前官网1K报价OPT3001 0.99$,具体价格可以向TI代理商咨询
集成了距离感应么?这颗环境光的ICZ。 距离感应可以参考OPT3101
光检测价格贵吗? 可以参考目前官网1K报价OPT3006 0.67$ OPT3007 $0.65,具体价格可以向TI代理商咨询
opt300X怎么做到和人眼检测环境光一致的? 内部带有了红外光抑制功能
对手环类产品来说,环境光检测的收益不大啊? 对于延长电池使用时间有比较好的帮助
调节不同的量程,测量的精度差距在什么范围内?会很大么? 大量程测量一个较小数值会带来比较大的误差,所以OPT3006/7有自动量程调节功能
OPT3006与OPT3007有什么区别没? OPT3006带有I2C地址硬件编程引脚以及中断引脚,OPT3007没有这两个功能引脚
价格怎么样? DRV2625可以参考目前官网1K价格14$,具体价格可以咨询TI代理商
线性马达驱动的应用产品有哪些了? 手机,平板,可穿戴设备,触控设备等
在强光下,对环境光检测会受干扰吗? 不会
这个震动方式能过通过人为的调节么?就是终端客户的手动调节? 可以人为进行选择振动模式
线性马达在可穿戴设备中应用在哪些设备啊? 多种提醒功能
OPT300x是不是可以认为是内置了算法校准的光电管? 应该是滤波器设计更好。
DRV2625的震动模式需要什么软件控制? 通过I2C控制即可
驱动器用什么? DRV2625就是马达的驱动器
转子马达和线性马达有什么区别? 工作原理不一样,你可以参考以下培训链接:training.ti.com/linear-resonant-actuator-lra-technology
这是一个小的有刷直流电机么? 无刷
这种电机的工作原理是什么? 你可以认为是弹簧-质量块系统,具体原理可以参考一以下培训链接:training.ti.com/linear-resonant-actuator-lra-technology
175HZ谐振最大,其他频点的振动会有吗? 会有,但是振动强度会大幅减弱
怎么让震动频率工作在最佳频率? DRV2625内部有谐振检测功能,通过此功能可以让转子工作在最佳状态
频率追踪用什么方法实现? 根据谐振的幅度来调整。
与电池直接相连,电压不会影响吗? DRV2625提供了电池电压监测功能可以实时进行电池电压检测
温湿度检测,可以不借助化学试剂来实现吗? HDC2010自身就可以进行温湿度检测
温湿度检测,工作原理是啥? 湿度检测原理是芯片内部电容值随着湿度变化而变化
脉搏测试是用ADC吗?多少位的? 是ADC转换,AFE44系列一般是20或者22位
HDC2010采用什么接口?SPI/IIC/串口? 采用I2C接口
温湿度检测精度怎么样? 湿度检测精度在+/- 2%,温度检测精度典型值 +/- 0.2℃
通过什么通讯方式?按理说IIC应该是最好的选择 是的HDC2010采用的是I2C通信接口
HDC2010有样片或样品提供吗? 有样片,您可以联系我们代理商或者注册myti自行在官网申请
温湿度检测的采样率最高可以到多大了? 自动采样模式下最高采样率5Hz,在按需采样条件下,采样速率采样需求有关
请问对于这个温湿度的采用,结构设计难度怎么样? 另外,如果需要测试人体皮肤的温度,是否有好的方案推荐,便于结构设计的。 结构设计保证通风,HDC2010内部集成了Self-heat功能可以自动除湿。参考如下参考设计链接:www.ti.com.cn/.../TIDA-0082
这个温度测试是环境温度还是人体温度? 更具具体应用场合可以用于环境温度也可以用于人体体温检测
极端温度检测怎么样? TMP116极端温度范围(-40℃-105℃)测量精度最大偏差+/-0.25℃
HDC2010温湿度一体芯片可否供电3.3,一般的情况下到5V就好了,就可以用在工业场合。 HDC2010供电电压最高3.9V,如需5V供电可以参考HDC1010以及HDC1080
有没有方案可以应用到手环手表上的温度传感器,便于结构设计? 请参考如下链接:www.ti.com.cn/.../TIDA-00824
人体温度检测和刚刚那个环境温度检测有什么差别吗? 人体温度检测精度会更高
温度传感器的选择上有什么要求? 对于穿戴设备主要是:精度,封装,功耗
TI可穿戴方案里面是否有血糖测试方案? 请参一下链接了解TI血糖检测的解决方案:www.ti.com.cn/.../blood-glucose-meters 
温度传感器的接口是什么? TMP116支持I2C和SMBUS两种数字接口
温度传感器有多少种封装? 温度传感器接口很多有SOT23,DSBGA,WSON等封装。TMP116采用的是WSON 2mm*2mm封装
关于人体温度目前有没有成熟的可穿戴设备方案?应用在手环上测试人体体温是否有测试过精度。 人体手腕温度并不能很好反应人体体温,TMP116有应用在贴片测量人体温度的场合
TM116可否用于耳蜗体温测量? 可以的
TMP126价格和2010比差多少呢? 目前TMP116和HDC2010官网1K报价均为0.99$,具体价格您可以联系我们的代理商
HDC1080环境检测可以检测产品气体物质?能不能检测CO2? HDC1080主要应用于对温度和湿度的检测,不能够检测环境气体成分。TI有针对气体检测的模拟前端LMP91000产品,但是气体检测传感器TI目前没有。
唤醒时间是多少? 貌似是指MCU,Michael回答
MCU是否是配套今天介绍的几款IC来设计的,配套设计? MCU是TI针对穿戴设备对存储容量要求提升以及最新蓝牙5.0推出的产品,可以与今天讲到的器件一起使用
demo板哪里可以申请? 可以连体TI的代理商