Other Parts Discussed in Thread: LM3409
应用是这样的:
单片机通过PWM控制led驱动芯片调节占空比,实现电流变化,占空比是0-100。
此LED的工作电压电流是:电流为3A时电压4.5V,电流为2.5A时,电压4V。
外部输入电压为24V,电流足够。
此恒流源驱动工作温度要求:零下40度到125度或者150度。
引脚外置,非QFN等封装,可手动焊接。
要求恒流源芯片为降压型,输出电流最大可以到3A-4A,输出电流可能设计到2.8A或者3A。单路输出即可。谢谢