Other Parts Discussed in Thread: TPS54140, TPS560430
目前使用TPS54140,以下是操作条件:
Vin: 35V
Iout: 10mA
Vout: 3.45V
有以下问题想请教一下
1. 每隔数秒Iout会到200mA,但此时的Vout电压会掉,这是否跟comp pin的设定有关系?
2. 想请问comp pin上的Rc, Cc, Cf该如何设计?
3. 大部分时间Iout操作在10mA,此时ripple大概是150mV,是否还能降低至100mV内?