This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54360 50V 输入 1.5A输出保护??过热保护,求助,紧急

Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

你好!

如下图所示,是原理图,该电路在50V 输入的条件下 输出7.4V、1.5A,测试发现电源芯片热保护,求助。

PCB 如下图所示:

计算热阻:

按照上图的计算,温升是30度,实际测试如下:

增加计算温升的附件

TPS54360-361FAMILY_CALC_TOOL_REVE.xls

  • 求助!!!!!!!在线等
  • HI

         在TI芯片TPS54360网站上有在线仿真软件webench,  将参数输入可以得到电路以及电路参数,包括芯片温度和效率。

         如果芯片温度是偏高的,首先看一下效率,如果偏低,甚至很多,你需要确认你的功率电感,更换一个饱和电流更大的看一下,如果效率并无偏低,你需要再确认一下layout, PowerPad充分与GND 焊接,并且通过扩展包括打孔到中间层GND,用于扩展散热(建议是四层板)。

        另外额外注意,chargepump电容不能太小或太大,参照datasheet,不要错件,这个影响MOS的功耗。

  • 非常感谢你的回复.

    1.泵升电容值选取没有问题,按照芯片推荐选取。请知悉

    2.关于电感是否保护,上图测试使用的是10uH电感/饱和电流4A.

    3.芯片的PowerPad与GNS 良好焊接。目前PCB是4层板,但是中间层,未铺地。

    今天的进展,有测试了一下电路上的二极管(SK310A 100V/3A)的温升,发现,二极管温升较快,超过最大允许工作问题,怀疑是二极管超过最大温升之后,造成电路的工作异常。

    如下图所示:

    同时测试开关节点波形,如下图所示

    出现负电压。

  • 在二极管导通的时候有负压是正常的,就是二极管的导通压降,大约在0.7V左右,但是你的这个都有8V了,应该是二极管异常了,建议检查二极管的质量

  • 波形正常,估计是二极管发热没有散掉,导致印制板发热造成的,建议扩大二极管散热面积
  • 非常感谢您的回复。

    我这边也是怀疑是二极管过热造成反向漏电流增大,进而造成buck芯片MOS管的损耗增大,芯片发热严重,热保护,已经申请够买其他型号的二极管,等收到之后,在测试一下,验证一下。感谢各位

  • 非常感谢您的回复,我这边已经在验证其他型号的二极管。