尊敬的工程师,您好!
我在使用MC33063做电源设计,遇到的问题是:在该芯片的手册中提到,外接的Ct电容起到调节内部开关频率的作用,并且在设计信息中给出了几个公式,我在计算的时候结合数据手册中的两个例子,一个升压,一个降压,进行计算,发现总是不能得到和手册上给出的数据吻合,在此,不知道您能不能给出详细解答,即外接电容和内部频率的关系式。
我的设计中,输入最小电压+6V,最大+8.4V,希望的到+12V输出,电流500mA最大,纹波400mv以内。目前,我用的电容值500pf是试验得出的。
非常感谢!
Best Regards