Other Parts Discussed in Thread: TPS62410, TPS22918
常温下我们对TI的部品进行了调整
附件是我们对TI部品的一些详细应用,希望帮忙确认一下是否还有我们没有关注到的隐患和需要注意的地方
同时也存在一些技术问题,希望TI方面可以帮忙分析一下
1、 TPS62410:
现象:我们将MODE = 0时,出现如附件中的波形,且有欠发振现象,调整MODE = 1后,输出比较安稳
问题:MODE = 0时的现象是否正常,调整为MODE = 1 是否还有其他地方需要关注和注意
2、 TPS622314:
与TPS62410相同
3、 TPS22918:
现象:我们根据SPEC提出的计算方法,理论计算适合的CT值(470pF,680pF,1uF),调整CT的值,会对Delay的时间产生变化,
但是实机测定后级输出电压上升时间不同
问题:CT的电容值是否会对后级电压上升时间Tr产生影响,产生的具体原因是什么?
现阶段我们已经开始进行高低温检证,还请帮忙调查分析上述问题