本人使用TI的TPS40210设计一款输入20V,输出50V,3A 的BOOST电路,原理图如下实测中发现当空载的时候能够正常的升压到50V左右,并且能够通过调节反馈端的滑动变阻器来调节输出电压,但是当输出接上一块20Ω,100W的电阻时,电路就失去了升压的能力,输入20V的话输出只有19.5V,开始怀疑因为过流保护的问题,可是将ISNS脚的电阻短路也无济于事。麻烦请教下各位大神是什么原因造成的
预设的频率是1M,实际中测得RC脚有频率为930k左右的信号
空载时的GDRV脚的信号
带20Ω电阻时的GDRV脚波形