BQ76930的AFE,电池是10个cell电池
假设目前的电池每个cell是4V,所以电池电压为40V
这时如果我把其中一个cell的cell balance enabled(CELLBAL1的CB3设为1)
请问一下,这时以下几个寄存器的值应为多少才是正常的?
1. BAT_HI和BAT_LO寄存器读取的值应为多少电压?
2.被设定cell balance的那一个cell的电压值,寄存器VC3_HI,VC3_LO读到的应为多少?
3.其他没有被设定cell balance的cell的电压值是否会改变?
谢谢