最近在调试一块基于TPS23751方案的POE电源(12V@2A),调试发现12V输出电压不稳,输出电压在6V至12V来回跳。
由于是第一次设计POE,排查起来有点吃力,希望得到TI大神的指点。
POE电源的原理图见附件,参考的是TI官方的设计:
Class 4 PoE Flyback Converter (12V@2.125A) Reference Design http://www.ti.com/tool/pmp11254
调试阶段观察到的现象:
(1)VDD-VSS启动捕捉到的波形
VDD-VSS在检测、分级、启动成功输出52V后电压被拉低,没法稳定在52V。然后又重新启动,重复
检测、分级、启动这个过程。
(2)上电启动,Vc能建立起来,但电压不稳,直流电压在0-10V之间跳动;
(3)5V偏置电压VB也不稳,直流电压一直在0-5V之间跳动;
(4)POE输出电压12V也不稳,直流电压一直在6-12V之间来回跳;
(5)GATE信号有,频率是250kHz