各位好,
在使用UCC27611驱动几个并联的GaN FET时,为控制发热量,想限制UCC27611内置LDO的发热。所以有以下问题:
1、这个内置的LDO的dropout是多少?
如果想保障VREF端有5V,那么VDD端要加的最低电压是多少?(VREF的预计平均电流是32mA)
2、能否直接给VREF提供5V?
能否用一个外置的LDO生成5V电压,直接加给VREF?这样就可以把LDO的损耗移到UCC27611外了。如果可以的话,VDD端要做什么吗?把同一个5V加过去可以吗?
谢谢了!
迈克