This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求一个带外部基准电压的DC-DC芯片,可以通过调节外部基准电压调节输出(或者数字可调的电源芯片)。



1、输出电流可达到5A 输出电压可达到24左右。

另外用普通的DC-DC和运放搭了一个电路,将内部基准转换到外部来,会不会导致DC-DC芯片相位裕度不
够,使输出振荡。(将输出接上反馈电阻,然后反馈信号接到运放的同相端,反相端接外部可调基准电压
,运放输出直接接到DC-DC的FB端) 如果会导致振荡,那么应该怎么处理使其可以稳定。

拜托TI的各位大神了。