Other Parts Discussed in Thread: CSD18543Q3A, TPS40210
最近需要做一个12V转48V的电源模块,使用webench设计结果如下图所示
实际设计原理图如下图所示
在实际调试过程中发现几个问题:
1.输出电压不是48V,而是28-30V左右。
2.测量VFB电压为0.45V左右,并不是手册中说的0.7V
3.设计中的CSD18543Q3A测试过程中莫名其妙坏了2只。
实际测试供电12V,无负载,12V电流足够。
实际参数C5为2.2uF,R5为9.1R,R4,R7未焊接,其他与设计原理图一样。