Dear TI :
我现在使用的是 24296,SW 输出的电压是直接接到 device 的。想控制 SW 的电压,我应该控制哪一个寄存器呢。看了好几遍都变找到对应的寄存器。
目标:
控制 sw 输出的最大电压为 3.8 V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dear TI :
我现在使用的是 24296,SW 输出的电压是直接接到 device 的。想控制 SW 的电压,我应该控制哪一个寄存器呢。看了好几遍都变找到对应的寄存器。
目标:
控制 sw 输出的最大电压为 3.8 V。
你好,
可以通过REG01[3:1]设置最小系统电压Vsysmin, 在没有电池或者电池电压小于Vsysmin时,SYS引脚输出以Vsysmin电压设定值进行调节。
当电池电压大于Vsysmin时,并且charge enable时,SYS引脚输出=VBATREG+VDS。当charge disable时,SYS=VBAT+150mV
充电电压可以通过REG04寄存器来进行配置。