我公司现采用TI的TPS40211做LED驱动,有如下几个问题想请教各们:
1、40211做LED驱动时COM补偿如何计算?
DATASHEET有40210的计算方法,由于40211有没输出电压采样电阻R1,以及不会计算输出最大电阻ROUT,这个怎么计算呢?
2、MOS管SI7850 D极的振铃太大(如下图),12V升18V/45W输出,峰峰值达31V,振铃严重,与DATASHEET上显示的差距太大,如何解决?
3、输出纹波不到400mV,在设计范围,但是会有很多毛刺,峰峰值达1.12~1.5V(分析是由于振铃引起的),这会影响系统的电流检测以及EMC认证。如何解决?
说明下,电路参考EVM电路做的。