This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AD前面一般会加一个电压跟随器



各位:

       在AD转换输入端,一般会加上电压跟随器,这个作用到底是什么,又说阻抗变换、又说隔离的作用,请帮忙回答下。

谢谢。

  • 一般ADC前端的输入加运放主要是阻抗变换,特别对于输出阻抗较高的信号源,阻抗变换让采集的电压精确

  • Hi
    主要是阻抗转换,加强信号的稳定性。(但并是不所有AD都需要加,具体要看datasheet)
  • 电压跟随器在这里的作用是阻抗变换作用。一方面,将输入阻抗变得很高,这样,对于输入信号的影响可以做到很小(影响一)。另一方面,输出阻抗变得很低,AD输入阻抗对输入信号的影响可以做到很小(影响二)。可见,跟随器非常有意义。
    其次,分析自己的电路和被测信号做出是否用跟随器的决定。
    1、如果信号源的输出阻抗很小,那么,影响一可以忽略。
    2、如果AD的输入阻抗很大,那么影响一和影响二均可以忽略。
    3、若两个影响都可以忽略,不必采用跟随器
    4、存在一个影响,就需要用跟随器。
  • 讲的非常好,赞一个。一般是小信号放大,第一级放大,直接接AD的时候会造成读取的不稳定,第二级加个跟随器,就会使得ad读取值变得稳定了。