Hi,FAE工程师
我在穿戴式新产品应用中,采用了TPS78228转换聚合物锂电池的电压到2.8V,前级电路是电池保护和Ti的充电管理芯片电路,后继电路有低功耗CPU、传感器和蓝牙BLE等,系统休眠时,电源几乎没有纹波,但是发现一旦启动工作(大部分时间输出电流0.6~50mA范围内)时,整个电源纹波高达300mV,PCB和Layout设计严格参照官方手册并进行了增强设计。纹波对系统工作稳定性带来了影响。请问如何改善,或者更换一个其他电源ic?附图为部分设计电路和工作电源波形。
谢谢!
1. 原理图
2. 纹波波形长周期
3. 纹波值(300mV)和周期(25~300ms)