我们是做432Mhz MSK数据接收机 ,目前采用的电源芯片是LT3586,原来的封装不是非常容易测试,想看看有没有替换型号。
现在的输出是1路1.2V 1路3.3V 还有1路是比电池电压多0.3V的输出经过2个LDO分成2个3.3用来给射频和AD供电。
我们的产品是带电池的,需要能够对电池进行充放电控制。充电电流是800mA,能设置。
如果是插USB线,能USB供电,并给电池充电。不接USB开机,电池供电。
还有这个是带电池的,还需要功耗低。这种的芯片贵公司有么?
另外想问一下,虽然现在射频(低噪放,混频器,LO)电源和AD电源分开供电,方便了调试,对整个射频性能会有影响不?
非常感谢