This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

电源电路中的EMC和EMI如何才能克服掉呢?



电源电路中的EMC和EMI如何才能克服掉呢?

  • EMI即电磁干扰。电磁干扰分为传导电磁干扰(Conducted EMI)和辐射电磁干扰(Radiated EMI)。其中,传导电磁干扰噪声在火线、中线与地线间传播,包括火线与地线、中线与地线间的共模噪声(Common-mode Noise),以及火线与中线间的差模噪声(Differential-mode Noise)。辐射电磁干扰噪声以辐射电磁场的形式在空间传播,包括由于非良好接地或接地反射电位不为零引起的共模噪声,以及由于没有很好控制的大信号环路引起的差模噪声。此外,无论是多么复杂的电子设备或系统,产生电磁干扰需要同时具备以下三个条件,即电磁干扰三要素:干扰源、干扰传播途径(或传输通道)以及敏感设备。
    解决的途径主要有电源输入线上加滤波电路,外壳采用金属壳体,做好接地等措施
  • 做好layout,主要是:
    1 尽量减少有高di/dt的回路面积
    2 尽量减小高du/dt的节点大小
    3 尽量减少线路阻抗
    4 注意信号传输回路的布线(易受干扰)

    除此之外,选用low noise的电源芯片,例如TPS82671

    更多内容可以学习“Achieving low noise and low EMI performance with DC/DC switching regulators”系列课程。

  • Hi
    大部分芯片都是参考layout的,建议你参考datasheet或者EVM板的layout.