This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ3060遇到的问题



大家好。
  由于我是第一次使用这个BQ3060PWR 芯片。我还有几个问题,请问下。1、设置BQ Evaluation Software 软件中的哪个参数可以让BQ3060可以正常充电和放电?
2、在Calibrate页面,检测出的电池数是3个,但实际电路中是4个,cell 1+2+3 =12V ; cell 1+2+3+4也等于12V,实际中我测量了BQ3060芯片的4个输入引脚(对GND)电压 VC1=15.8V;VC2=12.1V;VC3=7.8V;VC4=3.9V. 这是哪个参数造成的呢?请问下?
3、在SBS页面的数据修改不呢?要怎样操作才能修改?谢谢!
  • 您好!

     对于新设计,我们不建议您用bq3060 , 你有考虑过 bq40z50-R2吗?

    1 请遵从手册上的步骤来操作www.ti.com/.../sluu342a.pdf。见 A.21的描述,当芯片校准,请使用ChargingCurrent(0x14)去读取mA级的充电电流。battery mode(0x03)的ChgM 位有使能给Smart Battery Charger传递ChargingCurrent 与 ChargingVoltage的功能。如果您想要控制保护FETS的充放电, 可以设置 OC Chg and OC DSG Thresholds。当电流值大于或等于相应的门槛,CHG和DSG保护FETS 会有所动作,时间会长于OC Time Limit.
     
    2.4 cell的连接详情可以见EVM使用指南的7.1. 使用3cell连接,可以参考7.1的hookup指南。
    3. 数据只是在SBS显示,想要修改应该去flash页。

    谢谢!

  • 这是参数设置的问题,默认是三串的,您在Operation Cfg A中把参数改成4串就能读4串了。