用的BQ40Z50-R2, 充电器是我们自己做的 平衡充,充电器我没有涉及所以不是很了解,但是充电的时候我发现,从一开始到快充满的时候,充电电流都是2.8A,,
为了能够满足 learning cycle充满的截止条件 VCT, TC FC, 我将 taper current 调成 3A > 2.8A,,,,现在,当电量到100%的时候,可以出现 FC , 和 MCHG,, 此时我再把充电器拔掉,,不拔掉的话,还是2.8A 继续充电, 会触发 COV报警才停下。
1. 上述过程,,对于做 learing cycle 是否有问题???
2. 还有一个问题,BQ20Z50-R2 上 charging status 多了一个NCT 状态位,代表什么意思? 发现是在 VCT 之前置位的,后来又自动清零。
谢谢!!