This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS40303 引脚内部功能

Other Parts Discussed in Thread: TPS40303

如下两个问题,麻烦帮忙check下,tks!

1. 能否给出TPS40303 的9脚LDRV/OC 的具体内部框图;
2. TPS40303的8脚接GND后,ic的7脚HDRV和9脚LDRV能否正常输出PWM波形。

  • Hi,

    可以参考手册中的Functional Block Diagram。
    芯片上电后先会进入Calibration,在这期间LDRV的功能被屏蔽掉,10uA电流经过这个引脚,经电阻建立的电压被芯片采样,作为LS过流保护的阈值。一旦经过了Calibration的过程,这个引脚就恢复LDRV的功能了,作为LS的驱动端。
    不知你是什么应用,要把8 pin SW端接地呢?接地的话芯片肯定不能输出所设计的电压了啊。没有输出,反馈端也会乱掉,芯片也就不知道什么时候开上管什么时候开下管了,PWM肯定会乱掉。
  • 1,LDRV内部其实就是个带电流检测功能的buffer,buffer(图腾柱)用来驱动外置的MOS管同时检测驱动电流来识别是否过流

    2,SW不能接地,如果接地,一旦上管打开,经过上管的电流就会迅速上冲,上管就被过流保护了,所以是没有输出的

  • 为什么要将8脚接地?目的什么?
  • HI
    8脚接GND,首先chargepump不能工作,高边MOS驱动无法获得供电电压来驱动MOS.
    其次,如上面提到的,一旦上管打开,等同于将输入接到GND,电流非常的大,如果没有保护,MOS立马烧掉。
  • 上面所提到的“芯片上电后会先进入Calibration校准模式,LDRV的功能被屏蔽同时内部恒流源流过电阻,采样电阻上电压降被作为LS过流保护阈值”,
    这里只说到芯片刚上电时候进入Calibration校准模式时候如何检测电阻上的压降,实际上芯片退出Calibration模式后仍旧有过流保护检测功能,
    而不是只作为LS的驱动端。 所以想再问清楚退出Calibration模式后如何实现过流保护检测,能否给出 LDRV/OC 脚内部的详细框图?
  • Hi,

    芯片在Calibration模式中检测到的LDRV电压,被采样和锁存在芯片中。

    Datasheet原文如下,(Page 9 最下端)

    “The voltage developed across that resistor is then sampled and latched internally as the OCP trip level until one cycles the input or toggles the EN/SS.”

    退出校准模式以后,正常开关动作时以采样和锁存的电压作为电流保护的阈值电压。芯片通过采集下管两端电压,与阈值电压比较,如果超过阈值电压,说明流经下管电流过大,启动OC保护。正常工作时LDRV就只作为下管驱动引脚工作。

  • Hi Sam

    请帮忙确认下TPS40303按下图所示应用时,是否仍能做过流保护与短路保护?

    目前我们尝试了在下管到地之间串联电阻的方案,但仍不能实现过流保护功能。请帮忙提供解决方法,tks!

  • Hi Darren,

    我现在手里没有这块板子,没法实际测试。

    现在是把40303作PWM controller,后面接了一个Gate驱动芯片吗?这种应用需要在40303的LDRV到地之间加一个限流电阻,来设定限流值。

    不过有一点我不太确定,不知Gate Driver芯片LI的输入阻抗是多大。如果不是高阻的话,校准模式下输出的小电流可能就从LI上流走了,导致LDRV上电压不正确。

    建议用示波器看一下40303 LDRV引脚在上电过程中的电压波形,与datasheet中校准模式波形对比一下。

  • Hi Sam
    1、栅极驱动芯片输入确认是高阻;
    2、目前的应用已经在TPS40303的LDRV到地之间加了限流电阻,但是仍然不能实现过流和短路保护功能。请告知如何实现?
  • Hi Darren,

    限流电阻是多大的?可以测一下LDRV上电波形贴上来看下吗?谢谢。
  •  Hi Sam

    限流电阻是10mΩ,波形见下图;请帮忙建议下看看是否有更好的办法实现,tks!

  • Hi Sam

    限流电阻是10mΩ,波形见下图,请帮忙看看如何修改,tks!

  • Hi,

    这个10mΩ的限流电阻是怎么接的啊?芯片的限流的设置是要在LDRV上接一个电阻到地,将校准模式下LDRV上建立的电压,当作过流保护的阈值。你描述的限流电阻肯定不是到地的吧。。。
    另外,要看限流是否设置正常,需要测上电过程中,校准模式的大约1.9ms内,LDRV的电压。也就是说,要同时测EN/SS,LDRV的电压波形。 谢谢。