我们的电池组,是将两个单节电芯并起来使用,单节规格是4000mAh,3.7V,14.8Wh,电池组的总容量是8000mAh。目前已经完成电压以及电流校准,有如下问题请教:
1、CHEM_ID获取:在网上看到电量计计算CHEM_ID的方法如下:
A、电池先采用0.5C恒流,恒压taper电流小于0.01C充饱
问题:0.5C是指8000*0.5=4000mA? 恒压taper电流小于0.01C充饱指的是这个没有理解请指教?我们充电使用的是华为5V/2A的手机充电器加线。产生的充电电流用bq27542-G1测量出来大约为1348mA,而且在电流在变化,请问这是否正常,可否这样做充电测试?
B、静置2小时
C、连接EVM板,自动log DataRAM数据,间隔为4s一次
问题:计算CHEM_ID的log数据是否只需要如下几列:TimeStamp、Voltage、Temperature、Average Current?
D、开始用0.1C电流放电,一直放到2.8V
问题:0.1C电流是否指电子负载设置的恒定电流?0.1C=8000*0.1=800mA,这样的换算是否正确?可否可以用1A或者更大的电流测试放电?
E、静置5小时
F、将以上的log的数据保存下来用MATHCAD程序计算CHEM_ID,软件链接www.ti.com/.../GPCCHEM
问题:是否需要积累A-E所以测试步骤的log文件然后才能计算CHEM_ID?
G、通过bqCONFIG/EVSW/Gauge studio相应界面下载CHEM_ID
2、温度显示不准:
问题:电量计在室温下读出的温度为-46.8℃,如何进行校准,Internal Temp和External Temp是什么意思?
以上标红的问题,麻烦TI大神指导下,十分感谢!