以下疑问帮忙解答下,谢谢!
(1)BQ76930规格书上提到的单体电压采集范围是2-5V,当单体电池电压在2V以下时,IC会上报什么样的电压值呢?
(2)BQ76930的电流采集精度在实际应用中的采集精度是多少?
(3)规格书上TS1接的一个按钮开关(按下后REGOUT才有输出),规格书上给出的启动时间Tboot最大需要2ms的时间,实际产品开发中不可能接一个这样的开关,每次上电后都要按一下按钮开关芯片才有输出,那只能用MCU去控制了(这样就占用了MCU的一个IO口),能不用按钮开关,直接将按钮开关短接吗?