Dear 您好:
我们现想采用 “面向基于低功耗 TDA3x 的系统的汽车电源参考设计"www.ti.com.cn/.../TIDA-00530" ” 这个参考设计来给TDA3X供电。现在有一些疑问,想请教下:
01.参考设计中 LP8731QYZRRQ1 芯片LDO2输出的“V_MEM”电压,应该连接到TDA3X芯片的哪个位置。
02.LP8731 芯片的LDO1,LDO2默认输出电压为2.8V和3.3V,而参考设计中是设置为了一个1.8V,一个1.2V,从参考手册中了解到,这个电压除用I2C配置外,还可以在采购的时候定制,请教这个如何定制。