Other Parts Discussed in Thread: LM3880, TPS659037
系统组成:DSP(TMS320C6000) 1片, FPGA(XILINX SPARTAN-6) 1片,其他ADDA若干外围器件。
供电需求:DSP 1.2v、1.3v、1.8v、3.3v,上电顺序1.3、 1.2、 1.8、 3.3;
FPGA 1.2v、3.3v,上电顺序无特殊要求。
问题:1 多个单路电源芯片供电,或集成PMU供电?
如果采用单路供电的话,至少需要4~6个电源芯片,而且4个的可能性不大,4个芯片意味着DSP与FPGA相同电压采用同一芯片供电,时序上可能冲突(1.2与3.3);PMU的话,不知如何选型,同样的问题,相同电压DSP与FPGA是否使用同一电源供电?
2 时序控制,DSP时序比较明确,但FPGA需要兼顾3.3v flash,即flash先于FPGA启动,或同时启动,避免FPGA就绪,但flash没有上电完成。采用EN控制或者时序芯片?
该如何设计,请指点,谢谢。
另外,类似于链接里altera的FPGA power requirements(www.ti.com/.../refdesignovw.tsp FPGA power requirements在哪里能够找到,也请指点。