Other Parts Discussed in Thread: LM3447, LM3445, TPS61200, TLC5940, TLC5941, TPS61150, TPS61500, CC2420, TPS60250









This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LED驱动器产品目录
http://www.ti.com.cn/cn/lit/sg/zhct026/zhct026.pdf
LED照明驱动系统解决方案-适用于中国市场
http://www.ti.com.cn/cn/lit/sl/zhcy028/zhcy028.pdf
TI LED参考设计指南_适合采用LED照明的众多应用
http://www.ti.com.cn/cn/lit/sg/zhct063a/zhct063a.pdf
德州半导体LED照明参考设计
http://www.ti.com.cn/cn/lit/sg/zhct063a/zhct063a.pdf
电源管理选择指南
ED技术持续不断地改善效率、降低成本并以更低的功耗产生更多的光
http://www.ti.com.cn/cn/lit/sg/zhct014f/zhct014f.pdf
微处理器,用于高级照明解决方案
http://www.ti.com/lit/ml/slat125b/slat125b.pdf
用于 T8T10 荧光灯替代方案的 19W 单级 ACDC LED 驱动器参考设计
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/zhcu017/zhcu017.pdf
补偿和测量为高功率 LED 供电的 DC DC 转换器环路
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slyt308/slyt308.pdf
将 TPS61200 用作 WLED 驱动器
http://www.ti.com.cn/product/cn/tps61200
降低 WLED 驱动器中的辐射 EMI
http://www.ti.com.cn/product/cn/tps61161
具有独立功率级和 IC 输入电压的 TPS6116x
http://www.ti.com.cn/product/cn/tps61160a
扩展 TPS6116x 8x 9x WLED 驱动器的输入电压范围
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva338/slva338.pdf
驱动 WLED 不要求电压始终保持为 4V
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slyt284/slyt284.pdf
驱动高电流 LED
http://www.ti.com.cn/product/cn/tps61060
使用 TLC5940,带更高的 LED 电源电压和串联 LED
http://www.ti.com.cn/analog/cn/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=slva280&docCategoryId=1&familyId=690
使用 TLC5941 的灰度和点校正 LED 显示(修订版 A)
http://www.ti.com.cn/analog/cn/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=slva267a&docCategoryId=1&familyId=690
使用 TPS61150 50A 为多个WLED灯串供电
http://www.ti.com.cn/product/cn/tps61150
使用模拟输入信号对 TPS61500 进行模拟明暗调节
http://www.ti.com.cn/product/cn/tps61500
线性匹配独立电流源与传统 WLED 驱动器解决方案
http://www.ti.com.cn/analog/cn/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=sbva019&docCategoryId=1&familyId=480
新电流模式 PWM 控制器支持升压、反向、SEPIC 和 LED 驱动器应用
http://www.ti.com.cn/product/cn/tps40211
用于 LED 驱动器过压保护的解决方案
http://www.ti.com.cn/product/cn/tps61043
优化具有内部补偿功能的 DC-DC 转换器的瞬态响应
http://www.ti.com.cn/product/cn/tps62113
镇流器电阻计算 – 并行 LED 的电流匹配
http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=slva325
线控制 – 省去 LED 驱动器的微处理器控制
http://www.ti.com/general/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=slva346
AN033 -- 将射频闪光 LED 软件示例转换为 CC2420 - MSP430(修订版 A)
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/swra059a/swra059a.pdf
C2000 LED 照明开发者套件
http://www.ti.com.cn/cn/lit/wp/spry156/spry156.pdf
LDO 白光 LED 驱动器 TPS7510x 提供令人难以置信的小型解决方案
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slyt260/slyt260.pdf
LED 驱动器注意事项
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slyt084/slyt084.pdf
MSP430 通过 I2C 主软件与 TPS60250 连接
http://www.ti.com.cn/analog/cn/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=slva302&docCategoryId=1&familyId=64
TLC5940 1 线控制--省去集成 LED 驱动器的微处理器控制
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva259/slva259.pdf
TPS61059 为白光 LED 供电用作闪光灯或影片照明
http://www.ti.com/product/tps61058
白光 LED 驱动器,带渐进调光功能(修订版 A)
http://www.ti.com.cn/product/cn/tps61042