大神请帮忙分析:
调试455时,单片机与455串口通讯,唤醒后,24V电源功耗增加了7mA,VP有了5.3V,初始化,455TX有信号发出,波形不失真。到455的信号波形不失真;VIO,WACKUP由3.3V供电,VP,VDIG由总压经三极管供电,VP,VDIG供电5.3V正常,VM-5.3V,VREF 2.5V,CHP-CHM 有周期3uS方波,TX,RX经10K上拉到3.3V,TX,RX各串联了100R电阻,TX,RX上拉电阻都放在了455端,
问题:
用示波器抓取455发出的信号,单片机给到455的请求信号是500ms一次,但455隔几秒才回复一次,有时候隔10几秒才回复一次,今天测又不回复信号了;
大神们请帮帮忙,谢谢!