Other Parts Discussed in Thread: LM3150
通过设置采样电阻来设置输出电压,发现FB基准电压在不断变化,不是0.6v
PCBLAYOUT图:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi:
FB电压实际取决与输出电压的电阻分压,也就是说FB电压出现不稳定是因为输出电压不稳定造成的,您需要注意如下问题。
1. 过电流保护。 如果负载在10A之前(例如7A,8A),输出是可以稳定的,您就需要重新确认过电流的保护电路,特别是温度补偿的考虑,这个可能是问题点。
2. 如果电流保护没有问题(退后电流保护点来验证),需要确认电感饱和电流是否够?
Hi
芯片稳定工作时,Vfb的电压时稳定的,即便输入电压变化,也不会引起FB电压变化。输入电压变化引起的只是电感纹波电流的变化,会稍稍影响电流保护点,但是只要不足以达到电流保护点,都是不会引起过电流饱和,从而引起输出电压以至于FB电压变化的。
Hi :
当FB电压低于0.6*0.6=0.36V时,芯片进入输出短路保护状态。
如之前所以,如果问题是出在过电流保护,修改Rlim可以解决FB电压偏低的现象,即过电流保护的现象。
另外值得注意的是芯片和MOS的散热,因为芯片的温度将影响Ilim, MOS的温度将影响Rdson.
Hi
LM3150是恒定导通时间的同步降压控制器,占空比=Vo/Vin 无法达到100%, 所以输出电压Vout必须小于输入电压Vin.
如果你的输入电压时12V,将输入电压调节到13V以上,通过调节RFB1和RFB2电阻看是否能实现?