This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM2576HV烧毁(48v转12v供电)

Other Parts Discussed in Thread: UCC20520, LM2576HV

我在制作隔离的同步buck电路, mos驱动使用的是ucc20520, 隔离电源使用村田的隔离电源模块.

现在发现上电之后不给pwm信号,一切12v供电正常,但是只要加入PWM信号之后48v转12v的LM2576HV电源芯片就会烧毁.

电路如下:

同步降压的电路如下:

  • 用示波器探头观察2576的1脚的电压,在给出PWM时,观察1脚的电压是否冲的很高
  • 你好,

    HV是60v的芯片,而且非同步,如果layout 差很容易损坏,把输入电容靠近芯片放看看,谢谢。

  • 亲;48V输入的PCB板端是否有电容?
  • Hi
    输入电容尽量靠近芯片Vin脚,输入走线尽量宽一点。
  • 在单片机发送pwm信号的瞬间 输入电压上出现了很大的脉冲, 应该是这个脉冲导致了LM2576HV损坏的, 请问有什么方法能避免开通瞬间的毛刺么?

    我现在的buck电路参数是 电感48uH,输出电容是两个680uF/100v的电解电容并联

  • 我在输入端接入了一个680uF/100v的电解电容, 不知道参数对不对? 现在我发现在单片机给pwm信号的时候 输入电压会有很大的毛刺(大于60v), 请问该如何消除pwm信号开始的时刻,输入电压上产生的毛刺呢?
  • 您好 我现在发现在开始发送pwm信号的瞬间输入电压产生了很高的毛刺 导致LM2576HV损坏, 请问有没有buck电路的参数计算公式呢? 我想确认一下是不是电路参数不匹配造成的 多谢!
  • 您好 我现在发现在开始发送pwm信号的瞬间输入电压产生了很高的毛刺 导致LM2576HV损坏, 请问有没有buck电路的参数计算公式呢? 我想确认一下是不是电路参数不匹配造成的 多谢!
x 出现错误。请重试或与管理员联系。