This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于 LM3409HV 外围电路设计的问题,求解答!

Other Parts Discussed in Thread: LM3409, LM3409HV

通过阅读 LM3409 数据手册的 Application and Implementation 部分,可以看到在按照推荐电路搭建的时候 Vo 需要在设计前确定,ILED 也需要在设计前确定,如数据手册 lm3409hv.pdf-Page23-章节9.2.1.1 截图所示。 

那么数据手册中 LM3409 的参考设计是恒流源还是恒压源呢?  
另一个问题是:产品中我使用 TI TPS92661 作为 LED 串的控制器去控制 LED 串的开关及亮暗。就如 TPS92661EVM-001 LED Matrix Manager Evaluation Module (EVM) User's Guide.pdf 文档中 LM3409 的功能设计类似。在此设计中 LM3409 是充当恒流源还是恒压源呢?假如是恒流源,考虑两种极限情况,灯全亮及全灭两种状态,LM3409 的输出电压各是多少?输出电压的变化范围是从 0- VO 吗?( VO 为 LED 串工作最大电压,设计前已经考虑好的)。  
再一个问题是,在 LED Matrix Manager Evaluation Module (EVM) User's Guide.pdf 设计中 LM3409 模块 的设计跟数据手册的参考设计有些许差别,如下图,主要是 PIN 4 COFF 引脚处的设计,以及 PIN 2 模拟调光处的 RC 电路,不太懂,不知能否解释下设计思路。

  
可能写的比较乱,因为刚接触电源这块,还是个菜鸟,希望高手能指点下。 
感谢!